This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:我们可以将其用于镍氢充电、5节还是10节电池组吗?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214343/bq25792-can-we-use-it-for-nimh-charging-5-cell-or-10-cell-battery-pack

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ25730

请查看  bq25730数据表   第4页、  6.器件比较表  列出了 BQ25792进行比较。  我们 已经将 BQ25792用于 3节 锂电池组、并且要在第二种场景中使用相同的 IC、而镍氢电池组可能只有10节。

我们是否可以使用此 IC、并且任何作为 BQ25792的指针都不会列为多化合物、因此我们希望收到任何反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赞!

    BQ25792是主机控制型充电器、具有锂离子电池充电机制。  充电电流、电压和终端均可由用户进行编程或控制、因此可用于 MiMH 电池充电。 但是、充电器中没有集成的镍氢电池充电配置。  

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表示感谢。