This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A:输出电容值是否考虑降额?

Guru**** 2522650 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1963A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214537/tl1963a-does-output-capacitor-value-consider-de-rating

器件型号:TL1963A

您好!

*1.  根据 TL1963A 数据表 P.16 "第10.1.1章"、输出电容器的最小值为10uF、ESR <=3欧姆、可防止振荡。  降额后"该10uF"值是否为?   请告知我们。

*2. 用户可以使用 X5R 或 X7R 10uF 电容器来防止振荡吗?

请告知我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Motoyasu:

    这是电容器、而不是电容。  这并未说明、但通常我们允许50%降额。  建议使用 X5R 或 X7R 电容器(见下面的快照)。

    谢谢。

    斯蒂芬