This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:将12V 转换为5V 所需的设计

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214413/lm1117-design-required-to-convert-from-12v-to-5v

器件型号:LM1117

您能否提供电路设计以获得以下提到的输出?

输入范围:12V

所需固定输出:5V 固定输出

输出电流:0.7A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Keerthana:

    使用该原理图作为参考。 R1 = 121欧姆、R2 = 1.05千欧。  

    确保遵循有关输入和输出电容器的数据表指南。  除非放置至少0.3欧姆的串联电阻、否则陶瓷电容器本身不会作为 Cout 工作。  如果 ESR 足够高、干燥的钽电容器可能很好、而铝电解电容器应该很好。

    谢谢。

    斯蒂芬