This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:OCP 设置问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213559/bq24715-ocp-setting-problem

器件型号:BQ24715

您好、TI 团队、

当我们测试 BQ24715的 OCP 功能时、我们仅在没有电池(3节锂离子电池)的情况下连接适配器、当 VBATA 拉至约10A 时、OCP 不起作用、导致 EU5 MOS 烧坏。

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../BQ24715-SCH.pdf

关于 BQ24715的 OCP、我们有以下问题:

我们 需要将 OCP 阈值设置为约6A、那么 LSFET OCP 阈值是否可以调整为低于250mV? 从数据表中、我们可以了解到 LSFET OCP 阈值只有两个电平、即350mV (默认值)和250mV (SMBus 设置)。

2.仅连接 适配器,并将输入电流限制设置为2.8A (0x3Fh=0x0AF0,0x12位[7]=0)。 我们试图 在 VBATA 末端将负载拉至70W、当输入电流高达3.6A 时、背对背 MOS (EU5)未关断、这意味着 OCP 功能不起作用。 但是、当电池和适配器都连接时、输入电流限制设置有效。

3.仅连接 适配器,将输入电流限制设置为3.2A (0x3Fh=0x0000,默认值), ACOC 设置为333% IDPM (0x12 bit[7]=1 )。 当我们尝试在 VBATA 端将负载拉至40W 时、MOSFET 在输入电流上升至2.4A 时关断、保护点过低。

 

我们想知道为什么会出现这个问题以及如何设置 OCP 函数、您能对此提供一些建议吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina:  

    Unknown 说:
    我们 想要将 OCP 阈值设置为大约6A、那么 LSFET OCP 阈值是否可以调整到250mV 以下?

    否、LSFET OCP 无法调整为低于250mV。

    2.仅连接 适配器,并将输入电流限制设置为2.8A (0x3Fh=0x0AF0,0x12位[7]=0)。 我们试图 在 VBATA 末端将负载拉至70W、当输入电流高达3.6A 时、背对背 MOS (EU5)未关断、这意味着 OCP 功能不起作用。 但是、当电池和适配器都连接时、输入电流限制设置有效。

    3.仅连接 适配器,将输入电流限制设置为3.2A (0x3Fh=0x0000,默认值), ACOC 设置为333% IDPM (0x12 bit[7]=1 )。 当我们尝试在 VBATA 端将负载拉至40W 时、MOSFET 在输入电流上升至2.4A 时关断、保护点过低。

     

    [/报价]

     当仅 连接适配器时、BQ24715的 OCP 功能应能正常工作。  您能否提供有关设置的更多信息:

    您能否为我提供所有寄存器 值?

    适配器输入电压是多少?

    负载拉取多大的电流?

    施加负载且输入限值仍为2.8A 时、输入电流是否自行增加至3.6A?

    谢谢。

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    请查看以下信息以获取您的问题。

    1)您能否向我提供所有寄存器 值?

     A:如下所示的寄存器值、仅连接 适配器:

    充电选项寄存器(0x12H) 0x645E (AC&BAT IN) 0x645C (只用于 AC IN)
    最大充电电压寄存器(0x15h) 0x3390
    充电电流寄存器(0x14H)、0x07D0
    输入电流寄存器(0x3FH) 0x0AF0
    最小系统电压寄存器(0x3EH) 0x2400

    2)适配器输入电压是多少?

    A:19伏

    3)负载牵引的电流是多少?

    A: VBATA 末端拉至8A 、没有保护。

    4)施加负载且输入限值仍为2.8A 时、输入电流是否自行增加至3.6A?

    答:是的。

    我们只需要将 VBATA 的 OCP 输出调整为约6A (目前 OCP 保护点过高、MOSFET 将在 OCP 测试中烧坏)、以及如何调整 OCP 点?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina:

    根据部分  8.3.4输入过流保护(ACOC) 应用:

    根据部分 8.5.1.3设置充电器选项  应用:

     根据此信息、VBATA 的 OCP 输出 无法降至6A。

    此致、

    克里斯蒂安