This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2419:继续煎炸

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213260/tps2419-keeps-on-frying

器件型号:TPS2419

大家好!

最近、我们将 TPS2419D 理想二极管控制器及其 N 沟道 MOSFET 集成到了直流/直流原理图中

虽然它在第一次启动时可以解决问题(通过48V HV 输入为直流/直流供电)、但这是我第二次在一些边缘情况下收到一个奇怪的行为(GATE 始终= 0V)。

问题是:  

  • 通过打开负极侧(通过 photoMOS 继电器)关断直流/直流

  • 直流/直流为 未隔离

  • 我们需要首先将12V (来自外部源)施加到+12V 输出上、从而通过将 SSPC 的引脚2 (发光 LED 的阴极)接地来启动并控制它。

  • TPS2419D 起初似乎能够正常工作、但之后我们在输入端施加12V 电压(或我们打开48V GND)、之后它就会关断


我所怀疑的是:当+48V GND 悬空时、会得到一个足够驱动芯片的强共模。

下面是原理图的屏幕截图、请记住添加了肖特基二极管作为使卡正常工作的安全措施(以较大的热约束为代价)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个精度还:  

    即使在"非操作/油炸"模式下、引脚8 (BYP)上仍然有23V 的电压、这意味着内部自举装置仍然可以工作、对吧? 只有它不能到达门口……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    TPS2419D  器件在其输入和输出上的额定电压仅为正极侧18V、而在负极侧的额定电压为-0.3V。  

    输入端的任何瞬态电压超过这些电压都可能会损坏器件。 您必须使用 TVS 或肖特基将 器件的瞬态电压钳位在-0.3V 至18V 范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    感谢您的回答。
    正如您在原理图中看到的、我在 TPS2419D 的输入端使用了14V TVS、因此前面应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

     SMCJ14A 的最大击穿电压为17.2V、接近于 IC 的绝对最大额定值(18V)。

    您可以考虑使用  SMCJ13A 甚至更低电压的 TVS、只需确保最小击穿电压大于最大直流电压、并且瞬态期间的钳位电压小于18V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    我已经订购了一些 SMCJ13CA 这也恰好是双向的,我们希望它能做得更好。
    但是、我不是完全相信这是可以的、因为直流/直流转换器输出略高于13V、这意味着 TVS 中可能存在一些泄漏电流...

    而且、它实际上并没有涵盖负电压。

    最后一点:我可能会在 MOSFET/理想二极管的输出端放置另一个 TVS、以防它们从此处产生。

    在任何情况下、我都找不到芯片持续油炸的有效原因(顺便说一句、没有外部故障迹线)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    尽管负极侧的额定值仅为-0.3V、但它仅为-0.3V DC。即使在输入端使用肖特基二极管、您也无法在负瞬态期间将输入钳位到-0.3V。  

    对于较短的瞬态电压(大约为几微秒)、负电压规格将有一些裕度-您可以将负极侧的电压钳制在-0.8V 以内。  

    要100%确保正确、您需要持续复制 IC 的故障条件、并验证 IC 上的任何电压是否超出 IC 的绝对最大额定值。 然后、您必须相应地添加一个 TVS (用于正瞬态)或肖特基二极管(用于负瞬态)。