This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:技术咨询

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214045/ucc24612-technical-inquiries

器件型号:UCC24612

您好、专家!

你好。

我有一个关于芯片的问题:UCC24612。

我想在400直流电压下使用它、我们可以使用电阻分压器吗?

我想在 LLC 转换器中使用它、但次级电压为400V、所以我们使用 SR 驱动器。 那么、如果我们使用 SR 驱动程序。  

电压似乎超出了范围、因此我们想知道是否使用电阻分压器将直流电压减半、SR 驱动器是否仍能正常工作?

我担心的是因为芯片是负电压的感测、如果使用电阻分压器的话、恐怕感测将不起作用。 我们选择的 MOSFET 具有一个0.95 VSD。

另一个问题是、如果我想在全桥电路中使用它、是否应该添加一个额外的自举电路? 或者只是将该芯片用作信号发生器、并使用另一个半桥驱动器来驱动桥臂?

请告知。


此致、

乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议使用大于器件的电压范围。  不过、可以扩展该电压范围。  以下链接将为您提供一份应用手册、其中讨论了如何扩展此器件的电压范围。

    https://www.ti.com/lit/an/slua860/slua860.pdf

    请注意、如果使用这种方法、则需要确保不超过任何引脚的绝对最大电压。

    此致、