This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214335/lm5116-lm5116

器件型号:LM5116

大家好、Jason、

我将使用 lm5116作为30V 到10V 和30V 到5V 的降压转换器。

我们正在使用的 FET 在栅极上具有6V 的损坏限值。

通过使用 VCCX 是否可以对 VCCX 引脚应用 LDO 以控制 FET 栅极的电势在5V?

使用 VCCX 有哪些优点和缺点?

您是否建议让 LDO 在 VCCX 引脚上提供5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,George

    遗憾的是、不可以使用5V VCCX、因此不建议这样做。  

    此外、即使 VCC 在4.5至5.5V 的范围内受控、MOSFET 栅极上也会因寄生现象而出现超过0.5V 的电压尖峰。

    - EL