主题中讨论的其他器件: TPS55288
大家好、
我们的客户 在 BQ25700A 上充电振荡时遇到了有趣的问题。 他们使用具有20V 5A 的适配器 为4S 电池充电、并将最大充电电流设置为4A。他们可将充电电流控制在0A 至4A 之间、SW 频率为800kHz。
在其应用中、电流检测电阻上有两个品牌的电阻器(R89 CAR1206)。 他们发现、当使用作为 R89的品牌 A 的电流感应电阻器时、会测试幻灯片中所示的输入电流和输出电流的振荡。 但是、它们使用来自品牌 b 的电阻器、在同样的 情况下、它们找不到振荡。
e2e.ti.com/.../BQ25700a_5F00_0407.pptx
您能否回答以下问题:
您能回顾一下原理图吗?
2.我们是否有这样的电阻选择标准?
3.您对引起振荡的不同电阻有什么看法吗?
4.您能否分享一下 由 ACN 和 ACP 测量的输入电流 对控制环路的影响? 我找到的 TPS55288是一种电流平均模式降压/升压转换器。 BQ25700A 的控制拓扑是否与 TPS55288?相同

您自己的
不适用