This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650330Q1EVM:can't 通过 USB 电缆连接到计算机

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650330Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212836/tps650330q1evm-can-t-connect-to-the-computer-though-usb-cable

器件型号:TPS650330Q1EVM

尊敬的 TI:

我在使用 TPS650330Q1EVM 时遇到问题。

第一天、EVM 可以连接到我的 PC、GUI 就可以完美地工作。

但次日、我的 PC 无法检测到 EVM。 在设备管理器中、无法检测到"ACCtrl"端口。

我发现、当 PMIC 不工作时、EVM 的电源电流为0.1A、"Crystal、32.768kHz、SMD"不工作、因为它的两个引脚为0V。  当我将 USB 电缆连接到我的 PC 时、示波器中的 USB+和 USB-电压为0V。

我的问题是:

1.当只有 MCU  MSP432E401YTPDT 工作时、0.1A 电源电流是否正常?

2."晶振、32.768 kHz, SMD"是否 正常工作?

3. MCU MSP432E401YTPDT 损坏是否会导致 EVM 无法连接到 PC。

4.我可以购买单个 MCU MSP432E401YTPDT 来解决该问题吗? 如何刷写新的 MCU MSP432E401YTPDT 以连接计算机并使用 TPS6503xx-Q1_GUI?

此致、

伟聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 潍聪:

     您能否对照下方用户指南中的原理图进行检查、以确保 MCU_3V3是正确的?

    1. VBUS 应该在4.5V 至5.5V 之间;否则 尝试另一个 USB 端口或另一个 USB 电缆。  
    2. 如果跳线 J18和 J19设置正确、则 MCU_3V3应正确。
    3. 如果 以上所有内容均正确、则 MCU MSP432E401YTPDT 会损坏。  
    4. 如果必须更改 MCU、那么让我们来谈谈 刷写新 MCU。

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

     我检查了 MCU 3V3是否正确。

    然后我购买了一个新的 MCU  MSP432E401YTPDT。    更换 MCU 后该怎么办?  

    谢谢!

    伟聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、潍聪:

      请单击以下链接中的 LM 闪存编程软件:

    谢谢!

    菲尔