This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424:使用栅极驱动器的电池开关电路建议

Guru**** 2770085 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214749/ucc27424-suggestion-for-battery-switching-circuit-using-gate-drivers

器件型号:UCC27424
主题中讨论的其他器件:UCC27524UCC27624

您好!  

我正在寻找一个设计建议、以便在我们的项目中将电池电源(初级和次级)自动切换到主处理器。 我们致力于在运行过程中实现电池之间的无缝转换。 用例是、用户可以使用完全充电的电池更换正在耗尽的电池、而无需关闭系统。

我们希望主电池默认连接到系统、并在卸下具有磁性元件的后盖后切换到辅助电池。 它由主板上的霍尔传感器感应。 霍尔传感器输出为1.8V 逻辑(无磁场时为高电平、存在磁场时为0)。

峰值负载电流可高达6A。

我们计划使用如下所示的背对背 PMOS 电路:

我们是否需要在此类应用中使用高侧栅极驱动器? 我们需要使用哪种栅极驱动器? 请建议 TI 产品系列是否有适用于此类应用的无缝解决方案。

如果您需要任何详细信息、请告诉我。 由于我们的 gerber 发布时间很短(一周内),我们热切地期待您的回应。

谢谢。

纳温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、您好!

    如果高侧是 PMOS、它们可能不需要高侧驱动器、具体取决于电压。 让我分享一张幻灯片:

    对于高侧、如果使用 N 型 FET、您将需要某种集成该 FET 的电荷泵/高侧驱动器。 如果使用了 P-TYPE、只要驱动器的 VDD 能够与电池电压匹配、就可以、下面是一个仿真:

    这是使用双通道低侧驱动器、例如 UCC27524或 UCC27624 (一个更好的选择、但尚未具有 PSpice 模型)。  

    因此、当驱动器为高电平时、Vgs = 0V、负载断开。 当它为低电平时、它达到了这里的-12V、并连接了负载。 您的电路与我之前看到的完全不同、因此可能还有一些我没有考虑的额外事项。 如果您认为驱动器不能正常工作、 那么我们在电源开关类别中有可能可用的产品。 我相信这一类别将有一些很好的选择。

    如果您有任何后续问题、敬请告知。

    谢谢。

    A·M·