This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:DFW 导通时的 BQ4050 PF

Guru**** 2810855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211028/bq4050-bq4050-pf-when-dfw-turn-on

器件型号:BQ4050

大家好、团队成员:

我在这里发现以下例外情况、
  用户使用期间由电池触发的 PF、我们检查并发现 DFW 已触发、
IC 处于密封状态。 我想问、在什么情况下会触发这种永久性故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elias:

    还有其他有关 DFW 故障的线程、以下是其中一个:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106167/bq40z50-r2-dfw-issues

    它是闪光灯磨损或闪光灯损坏。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,,先生,

    我认为它不是由闪光灯磨损或闪光灯损坏引起的。 电池已密封、用户无法写入数据。 您能否帮助分析是否有其他问题可能触发此异常。
    附加的 GG 文件是一个 srec 文件、

    e2e.ti.com/.../1099PF_2D00_Srec.zipe2e.ti.com/.../IS1099G-PF-23_2D00_3_2D00_29.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elias:

    从 SREC 中看、闪存写入计数为771、因此不是闪存磨损。 这可能导致的唯一其他情况是、您即将进行低压闪存写入、而电量监测计会尝试写入寿命数据或其他被电压阈值阻止的闪存值。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wyatt、

    您提到的电压是指电池电压或通信上拉电压?
    多低的电压会导致此问题。
    您能否提供一些参考测试方法来帮助我们重现此例外情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elias:

    有效更新电压是一个参数、它将阻止在低电压下写入闪存。如果您尝试围绕该电压执行闪存写入、或者如果电量监测计尝试在该阈值附近更新寿命闪存、则会触发 DFW。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    从我上传的 GG 文件中可以看到、有效更新电压为5.2V (2.6V/节)


    并且使用寿命未记录 电池电压低于2.6V 的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elias:

    寿命数据定期存储、而不是连续存储、因为这会导致闪存磨损。 此外、如果写入寿命数据的时间达到阈值、则不会将其保存到闪存中、因为电压过低、电量监测计会设置 DFW。

    此致、

    怀亚特·凯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我想问一下、您是否有办法快速重现这种异常情况、
    1.将 Lifetime 写入闪存的频率是多少?  我们能否调整频率以快速重现这种异常?
    2.要重现此异常、我是否需要将电压调整到有效更新电压附近? 更低或更高?
    3、目前关断电压是5.9V、有效更新电压是5.2V。 要快速重现此异常、您对设置这两个参数有什么建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我想问一下 、您是否有办法快速重现这种异常情况、
    1.将 Lifetime 写入闪存的频率是多少?  我们能否调整频率以快速重现这种 异常?
    2.要重现此 异常、我是否需要将电压调整到有效更新电压附近? 更低或更高?
    3、目前关断电压是5.9V、有效更新电压是5.2V。 要快速重现此异常、您对设置这两个参数有什么建议吗? 谢谢你。

    我在6天前向您发送了相同的消息。 您能帮我们回复吗?   谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elias:

    否您无法调整保存寿命数据的频率、这是为了防止客户因将更新速率设置得太快而意外磨损数据闪存。  

    TRM 第9章提供了使用寿命数据更新率。

    如果希望尝试重现问题、可以将有效更新电压提高到更高、并尝试在阈值附近执行闪存写入。

    此致、

    怀亚特·凯勒