This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:LM5169与 LM5017不兼容、错误信息

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017, LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213034/lm5017-lm5169-is-not-compatible-with-lm5017-false-information

器件型号:LM5017
主题中讨论的其他器件: LM5169

您好!

TI 表明、LM5017与 LM5169 100%兼容。

但事实并非如此、因为 LM5017中的引脚4指示要连接电阻器到 VCC、而   LM5169中的引脚4指示要连接电阻器到 GND。

它是否兼容?

大卫。-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    这些器件的 SOT 封装尺寸确实相同。

    如果您希望共享相同的 PCB 设计、 则可能希望具有不同的组装型号、其中、在 LM5169中、如果需要 PGOOD 功能、则使用上拉电阻器;在 LM5017中、填充 VCC 电容器至 GND。

    您的正确之处在于、无法使用相同的无源器件、因为 PIN6定义不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此 、您必须尽快删除 指示 LM5169  

    功能与比较器件相同的引脚对引脚兼容"  

    它不是"引脚对引脚兼容"、 给我们公司造成了很多麻烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    很遗憾听到这些问题。

    我将与团队协商、  通过可能的措辞修订、看看可以采取哪些措施来确保此类错误在将来不会发生。