This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015DGSR

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54J060, TPS543620, TPS53015, TPS56C231, TPS543820, TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213080/tps53015dgsr

主题中讨论的其他器件:TPS53015TPS56C231、TPS54J060、 TPS543820、TPS543620、 TPS56637

尊敬的:

我正在为 Jetson Xavier NX 设计承运板。 官方开发套件使用 TPS53015DGSR 电源来提供5V 和3.3V。  根据我对这种电源的可用性的研究、目前市场上存在非常大的问题。 您是否有特定库存或有关它的更多信息? 否则、您能否推荐一个足以用于此设计且与上述电源没有太大不同的特定电源?

希望您的理解和快速回复!

此致、
泽利米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zelimir、  

    为了确保我理解您的要求、 TPS53015不是一 个电源、而是一个同步降压控制器。

    您能提供以下注意事项吗?   

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahar 您好!

    是的,你是对的,我写错了。  因此、我在设计中实现了 TPS53015 (我将向您发送附上原理图)、但是、据我观察到的可用性、市场上目前存在一个问题。 我很想知道、您是否有这款降压控制器库存、或者您是否有需要对设计进行极少改动的合适替代产品、该产品已在市场上上市。

    此致、
    泽利米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zelimir:  

    感谢您的讲解。 您是否愿意改用转换器?  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    当然。 您是否有可以推荐的替代产品? 您是否已查看针对 TPS53015DGSR 的市场或贵公司的可用性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zelimir、  

    电流电平是多少? 我在您的 SCH 中没有看到这个。  

    对于  TPS53015DGSR、它们目前暂不可用  

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    在该项目中、电流电平为8A、尽管根据我的计算、这足以提供大约6A 的电流。 您是否可以更换一个非常相似的替换方案而不对原理图进行重大更改?

    谢谢!

    泽利米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zelimir、  

    您可以尝试我们更新的控制器 、例如 TPS56C231 、TPS543620 、TPS543820、 TPS54J060。

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahar 您好!

    所列的控制器均未从 Mouser 和 Digi-Key 等主要分销商处获得。 可用性问题是否会在不久的将来得到解决、您是否有没有可用性问题的替代产品?  另外、我想知道 TPS53015DGSR 是否仍在生产、以及是否可以直接向您大批量订购。

    此致、
    泽利米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我看看内部情况、下周同一时间再见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zelimir:

    TPS53015将继续生产、但是我们拥有采用 TI 最新工艺技术的较新器件、可以实现更好的长期可用性。 如果需要28V 输入、可选择使用 TPS56637。 请与您的 TI 或授权经销商销售代表合作下订单。