This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:Ucc28782评估板

Guru**** 2383880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, UCC28782, TL103W, TPS92074
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211437/ucc28782-ucc28782-eval-kit

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件:TL103W、、 TPS92074、TPS65987 、TPS55288

您好:

在一个单独的应用中、我们需要将基于 UCC28782的模块作为"电流控制"源进行操作。 使其输出电压将随负载电流而变化。

为了从该模块中实现这一点、您有什么建议? 我们将在我们拥有的 TI 评估套件上尝试使用该方案。

蒂恩克斯

-r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、您好!  

    是的、可使用 TL103W 控制器将 UCC28782配置为电流控制源、类似于安排成恒流(CC)源。  
    但是、CC 反馈使用固定电压作为输出电流的基准。   
    扩展来讲、改变基准电压将把"恒定"电流改变至一个目标电流水平。 通常、Vout 必须变化才能实现该目的。  

    我认为、您的应用与此略有不同、因为(根据我的理解)您要为给定的 Iout 寻找目标 Vout。
    我担心正反馈、因为更改给定 Iout 的 Vout 可能会更改 Iout、进而更改 Vout、从而更改 Iout 等。   
    如果基准电流与输出电流无关、则调节 Vout 应该可以正常工作。  
    但是、如果电流本身是间接函数、则可能不起作用。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich:

    感谢您发送编修。 我想我正试图打破一个我们精心开发的模块(你知道比任何其他模块更好),害怕开始另一个追逐-我们的寻找是一个独特的 LED 驱动器 asap。 查看 TI 中的选项-如果您提供几个建议-那么使用这些选项比进行短接来电操作更好。
    我们的功率目标是50W 至1000W、可控且 PFC 是电路最重要的功能。 UCC28782中的所有 GaN 都发挥了作用。

    TI 提供哪些选项?

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、您好!  

    从概念上讲、我获得了 LED 驱动器的典型方法、但在实验中、就设计细节而言、我是新手。  
    我所能做的最好的事情就是为您指向 TI 的 LED 驱动器起始产品页面: https://www.ti.com/power-management/led-drivers/overview.html?keyMatch=LED%20DRIVERS 、我想您可能已经仔细阅读了。  

    就功率范围而言、ACF 可以(在实用性限制下)扩展至120W、可能为150W。  除此之外、还需要其他拓扑来使峰值电流保持合理。   

    GaN 可以在每一个子电路类别(PFC、LLC 等)中发挥主导作用、我相信 TI 为每一个子电路都具备相关专家、但我在这里的可用性已达到极限。  此外、虽然您希望设计全面的系统、但通过将您的查询分解为讨论单独控制器的单独项目、您可以从这些 E2E 论坛中获得更好的响应、因为每个线程都可以定向到相应的支持人员。  

    同时、TI 可能已经有了适用于您电源范围的某些部分的参考设计。  
    以下是指向可搜索列表的链接: https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?applid=120,902 
    至少可以概述通常在特定照明功率级别下使用的转换拓扑类型。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好:

    感谢您发送

     

      

    编修。 让我们来消化这一点。 同时、我们发现了 TPS92074控制器-看起来很完美! 这是64美元的问题:我们不是在这场比赛中的5美元驱动器-所有打破了许多< 50,000小时大胆声称,但从来没有见过(除了隧道效应)...所以我们将有一个"传感器"修改"恒定关闭"时间。 一种怪诞的想法、但我认为这个芯片能够发挥它。 你看看这件事吗? 谈论"尖峰"想法、请查看我的文章、了解当我们只有降压情况时、仅使用 TPS55288的内部开关...! 当然、I2C 有命令用于执行 it....in 我们的 USB C PD 模块 TPS65987... R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、  

    很高兴您发现 TPS92074看起来符合您的需求。   正如我之前提到的、就 LED 驱动器而言、我不属于我的范畴。  
    如果您需要该器件支持、请在主题中使用该器件型号开始新主题、该主题将发送至相应的组。  

    这与其他 TPS 编号相同。  其他一些团队负责处理这些器件、我对这些器件没有 使用经验、无法评论其使用方法。  我希望他们会为你所想到的工作而努力。  

    我想、我已经解决了您最初提出的关于 UCC28782是否可以作为 CCVS 来控制的问题、我认为只要控制电流与受控电压无关(为了避免正反馈)、就可能会发生这种情况。  由于我无法支持您的 TPS 问题、我将关闭此主题。  
    则最好对它们使用单独的线程。

    此致、
    乌尔里希