This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013A:VQFN 至 BGA

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214233/bq51013a-vqfn-to-bga

器件型号:BQ51013A
主题中讨论的其他器件:BQ51013

您好、E2E 专家!

你好。

因此、基本而言、我的问题是我已经在之前的 PCB 中使用了 BQ51013模块(VQFN)、一切都好! 但是、PCB 尺寸受到一些限制、因此改为使用较小的封装(BGA)、我面临一个奇怪的问题!

问题是、尽管 V_rect 达到7伏并且正在与收发器通信、但输出电压约为1.6V (未连接负载!)

但是、设计应该都很好、因为我使用的另一个 PCB (完全相同)可以正常工作! 因此、我想知道这一特定 IC 的问题是什么? 您建议我做什么? 问题是什么?

以下是设计文件。

e2e.ti.com/.../Simplified_2D00_Switching.PcbDoc

再一次、值得一提的是、正如我所说、我有一个能够正常工作的 PCB、另一个具有 V_rect 的器件的电压高达7.08V、但 V_OUT 不超过1.6V!

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC

    如果 RECT 电压正常、则需要研究5V LDO (OUT)的控制信号。  检查 ILIM R1/R2电路和连接。

    一个工作单元和一个故障单元指向装配问题。  BGA 焊接问题可能是由原因造成的。