This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:3x7LED 周围部件值

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213771/tps61165-3x7leds-surrounding-parts-value

器件型号:TPS61165

大家好、

面板背光规格为 Vf = 16.8V~19.2V;如果= 140mA、

背光 LED 为21件(3件串联 X 7并联)、

请提供周围器件的值建议。

R1:

R2:

RSET:

C1:

C2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    If=LED 灯串是7个并联140mA 灯串的总电流吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您的 PWM 电压和占空比是多少? 这些因素都决定了输出电流。

    C1和 C2您可以将我们的数据表"9.2典型应用"视为4.7uF 和1uF。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    当 PWM 设置为最大带宽 If=PWM 时140mA、REST 电阻器的值为 VFB (200mV)/If (140mA) 1.42Ω 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    当 PWM 设置为最大带宽 If=PWM 时140mA、REST 电阻器的值为 VFB (200mV)/If (140mA) 1.42Ω 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、回答正确。 如果您希望使用 PWM 来调节电流、 可以参考以下公式:

    LED 电流= Vpwm x (1 -占空比)/(R1/R2 x Rset)

    Br

    帕特里克