This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:重负载时的 R7 /C3值

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60430, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212928/tps65131-r7-c3-value-in-heavy-load

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件:LM60430

大家好、

有关数据表中 TPS65131RGER 的第8.2节应用信息、

VIN 输入具有 R7 (100ohm)和 C3 (100nF)(时间常数为10us)、

当我在测试中进行测量时、电源在没有负载的情况下开启。
使用负载进行测试时、电源未启动、因此 R7更改为100k Ω、时间常数更改为10ms。
然而、电源未在有负载和无负载的情况下启动。
我想它不会开始、因为时间常数很长。

理想 R7值(时间常数)和时间常数的最大值是多少?

我知道 R7/C3应该使用100 Ω 和100 nF。
但如果在重负载下无法启动、请完全启动+5V、然后升高+/-15V。
我尝试更改 R7/C3的时间常数。 还有其他方法吗?

是否有其他解决方案、例如更改输出电容器的47uF× 4常数?


谢谢。
此致、
弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    您能将原理图分享给我吗?

    您说的"电源"是什么意思? 是输入电压还是 VPOS 和 VNEG?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的支持。

    电源意味着输入电压。

    请查看随附的原理图。

    我要将此原理图发送到您的电子邮件中。

    输入:5V
    输出:μ V+15V、-15V
    电流:+15V→240mA、-15V→90mA
    L1值:10uH
    L1器件型号:SLF7055T100M2R53PF

    谢谢。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我在未打开电源时连接了纹波。
    您能告诉我如何在启动时抑制电流吗?

    如果我的原理图有任何更改、请告诉我。

    客户着急、可以帮我分析这个问题吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    1.在波形中、是否直接在5V 输入电压下测试了 P5V?

    2.客户是如何提供5V 输入电压的? 是来自另一个 IC 还是可能来自直流电源? 如果是来自另一个 IC、我建议他们尝试使用恒定直流电源进行测试。 此问题可能是由前 IC 的电流限制引起的。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    1.是的、在波形中、直接在5V 输入下测试 P5V。

    2.我 在  24V 到5V 的电源上使用 TI LM60430,我将向您发送一条5V 原理图的私信。

    请告诉我可能的原因。  

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我还通过消息发送给您。

    似乎 LM60430只能提供3A 的输出电流、但在发送给我的波形中、输入电流超过3A。 那么、我认为该 Vin 压降是由 LM60430电流限制引起的。

    我建议客户首先使用恒定5V 直流电源和更大的电流、以查看 IC 是否可以正常工作。 并捕获最大的输入电流值。

    如果 IC 可以使用直流电源正常工作、为了继续使用 LM60430、我认为客户可以尝试在 BSW PMOS 栅极和源极之间添加一个几 nF 的电容器来减缓 PMOS、这有助于减少启动浪涌电流。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我观察到过流状态。
    LM60430具有断续模式、当 FB 引脚输入低于0.4V 时便会进入断续模式。
    停止开关94ms,然后软启动。
    如果短路情况持续存在、则器件在电流限值下运行20ms、然后关断、如数据表所示。

    由于+24V 的大浪涌电流、我们需要错开+5V、+15V 和-15V 的启动时间。
    如何调整 TPS65131的+15V 和-15V 启动时序?
    我们认为、通过将电阻器和电容器插入 ENP (8引脚)和 ENN (10引脚)以及时间常数、可以更改启动时序。
    输入多少个时间常数会更好?
    请告诉我时间常数的最大值是多少。
    谢谢。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    对于+15V 电压、正如我之前所说的那样、您可以 在 BSW PMOS 栅极和源极之间添加一个几 nF 的电容器来降低 PMOS 的速度、从而减少+15V 的浪涌电流。 您还可以使用 ENP 电阻器和电容器来更改启动时间。

    对于-15V、我认为串联电阻器和并联电容器也可用于控制启动时间。

    但遗憾的是、目前我们没有与这些规格相关的测试数据、因此很难提供 关于选择组件值的可靠建议。 此 IC 的内部软启动时间通常为1ms、因此建议不要将启动时间设置得长于此时间。

    Br

    帕特里克