This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:TPS25981热预测

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214133/tps25981-tps25981-thermal-prediction

器件型号:TPS25981
主题中讨论的其他器件:TPS25982

您好!  

 ΨJT 感到奇怪的是、为什么小型封装芯片(TPS25981)的价格比大型封装芯片(TPS25982)的价格低? 2.1 C/W vs. 3 C/W:2x2mm vs. 4x4mm。

如何预测9A (输入电压为12V)电流通过、8层 PCB、50'c 时的热结果。

TPS25981热性能信息:

TPS25982热性能信息:

此致、

兰迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    为了预测结温升高、RQJA 很重要。 TJ= TA+(PD * RQJA)。 具有过孔和大量铜的8层 PCB 的 RQJA 应接近定制 PCB 的数据表值。

    PD ->电子保险丝上的功率耗散

    此致

    G·库纳尔