This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:噪声 μ?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214178/lmr16030-noise

器件型号:LMR16030

团队成员:

    输出电压为5V_输出电流为0.3A-0.6A 的过程中会产生感应噪声

    电感饱和电流为3.8A。

   帮助指出如何修改以解决噪声问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们看到、开关频率应该在400kHz 左右、这不会产生噪声。 您能否检查电路中是否存在低频纹波? 您可以测试 Vin IL SW 和 Vo、看看它们是否稳定? 我还怀疑 L100会产生电感噪声、您可以将其移除以再次检查。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    1.我们会尝试把功率频率调整到400K;

    2.我们以前把 L100换为短路50万,但声音仍然存在,主要是 L101上。