请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR16030 团队成员:
输出电压为5V_输出电流为0.3A-0.6A 的过程中会产生感应噪声
电感饱和电流为3.8A。
帮助指出如何修改以解决噪声问题?




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队成员:
输出电压为5V_输出电流为0.3A-0.6A 的过程中会产生感应噪声
电感饱和电流为3.8A。
帮助指出如何修改以解决噪声问题?