This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:LM5170-Q1:器件推荐

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214495/re-lm5170-q1-device-recommend

主题中讨论的其他器件:LM5176-Q1

尊敬的 Brigitte:

非常感谢您的建议。

LM5176-Q1的最大输出电流是多少? 我 在 DS 中找不到它。 是否取决于他们使用的 MOS?

此致、

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    LM5176-Q1没有指定的 最大输出电流。

    通常、 最大输出电流受限于

    • 栅极驱动器强度(LM5176-Q1为2A)
    • SW 引脚的电压应力(对于20ns 瞬态、为-5~65V)。

    我们拥有与您的应用类似的12V/25A 参考设计:

    https://www.ti.com/tool/PMP21278

    此致、

    冯志