This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:Rilim

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211142/tps61089-rilim

器件型号:TPS61089

您好

我们遇到了有关 TPS61089 RILIM 设置的问题。

请查看 TPS61089数据表的文本和图表。

我们应该选择什么 RILIM 范围?  目前、我们选择390K。 我们可以选择560K 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    预期的电流限制是多少。 只需使用此公式、基于 ilimit 计算相应的电阻即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼尼

    从图中可以看到、好像只能在100k 到400k 的范围内选择 RILIM。  我的问题是、我们可以选择560k 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @He, Fergus maybeFergus 可以帮助回答这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth Ou:

    您可以选择大于400k 的电阻器。

    但是、较小的电流限制将不会那么 准确。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    我有一个相关的问题-电流限制是否有上限? 具体而言、是否可以将输出电流限制在~100mA 左右、R_ILIM 约为1-10M?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    电流限制设计为最大10A。

    设置为较大时、存在内部 MOS 因工作尖峰而过压的风险。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fergus:

    但我对低得多的电流限值感兴趣。  ~在 R_ILIM 为~10M 的情况下实现 μ A 100 mA (< 1A)的电流限制吗? 内部 FET 不应接近 AMR 之外、但我想知道在低电流电平下电流限制精度方面是否有任何数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    很抱歉回复有点晚了。

    如此小的电流限制是不可能实现的。

     无论电阻如何、峰值电流都将限制为大约200mA 的最小值。

    低电平下的电流限制没有精度、测试 数据在数据表中将标准值标准化为8.1和10A。

    此致

    费格斯