This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:量产版本中出现芯片故障

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204421/tps61022-chip-failing-in-production-release

器件型号:TPS61022

您好!

我正在对实现进行完整性检查。 我没有理由看到这款芯片有时炸成了一个死短路。

该设计采用一个大型超级电容器输入(极低 ESR)、并由多个22U/10V/X5R/0805电容器备份。 电压范围为0-5.23V。 由于导通的性质、芯片将首先在1.7V 标记附近导通、然后可能继续进入0.5V 的最低导通电平。  

有一个1uH 的电感器具有11A/-30%的饱和点。

这馈送到4x 22uF/10V/X5R/0805电容器中。  

由于低电流上存在一点过冲、我添加了一个1k/330p 前馈相位补偿器。 在极低的电流下、电压调节至5.15V、然后在任何实际负载(50mA)下、电压调节至预期的5V。 对输出的示波器检查显示其工作正常、具有干净(低)的纹波。

输出为5V、用作 VBUS。 从技术上讲、唯一的电流限制器是 TPS61022的电流限制器。 VBUS 线路上有一个 UVLO 电路、如果它检测到低于4.4V、VBUS 输出就会关闭。 UVLO 是一种硬件比较器、用于驱动 CPU 中的中断、因此会有持续时间的延迟、但它在事件方案中仍能快速反应。 在产品的失败肯定不是一个短条件,但我提到它无论如何。

我要强调的另一个重要问题是、产生的热量过多、这意味着超级电容器已经充电、然后短路在非常高的电流下通过 TPS61022。 在连接器上熔化焊接就足够了! 因此、VBUS 处于极低的电阻短路状态、在 mOhm 范围内



此致、

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    该主题帖太长无法阅读、我将关闭它、如果您稍后有其他问题、请启动新主题帖。 谢谢。

    此致、

    内森