This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:使用斜坡模块实现同步 FET 软开/关

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210769/ucd3138-sync-fet-soft-on-off-using-ramp-module

器件型号:UCD3138

我 找到 UCD3138HSFBEVM029 EVM 固件的示例代码。 使用前端2斜坡模块执行 SR Soft On。 设置 RAMPDACEND。 根据 EVM 固件将 RAMP_DAC_VALUE 更改为1100。 PWM 模式为正常模式。 但我发现 SR 占空比不能超过70%。 DPWMA 的占空比仅为12%。  因此、我想知道如何设置 RAMPDACEND.RAMP_DAC_VALUE。 该值与什么关系? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您能分享一个可以显示" SR 占空比不能超过70%的波形吗? 而 DPWMA 的占空比仅为12%"。

    2、您选择了哪种控制模式? PCM 或 VCM?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、极乐:

    1.波形如下:开关频率160KHz。  

            

    2.控制模式为 VCM。 PWM 模式正常。 占空比来自滤波器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Liwei、

    我可以问您是否已将 EV4配置为0? 如果您已经将 EV4配置为0、您能否共享代码的 EV1、EV2、EV3和 EV4配置?  如果不是、请为 EV4尝试归零。 BTW、您是否尝试过更改 RAMPDACEND? RAMP_DAC_VALUE 值?  您能告诉我与演示代码相比所做的所有更改吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、极乐:

          DPWM EV4设置周期 减去死区时间。

          EV1 = 20 EV2来自更合适的输出 EV3 =周期>>1

          我尝试更改  RAMPDACEND。 RAMP_DAC_VALUE 以及问题是 Slove。 但是、 我想知道如何 适当设置该值。 恐怕设置的值错误、 可能会导致 DPWMA 和 DPWMB 同时打开、从而防止模块出现故障。

          如果此值设置不正确、DPWM 的正常模式能否保证正确的输出波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liwei、

    请遵循以下两个提示。

    1、配置  RAMPDACEND。 RAMP_DAC_VALUE =周期 - DT (您需要)。

    2、EV4配置为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、极乐:

          1.如果是  RAMPDACEND。 RAMP_DAC_VALUE 设置为 period - DT、如何设置 SYNC_FET_RAMP_START 的值。 0?

          2.现在 EVT4符合 PERIO - DT.

          我想知道上面的寄存器是什么(RAMPDACEND)。 RAMP_DAC_VALUE 和 EVT4 )是高 优先级。 它可以 保证 正确的输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liwei、

    1、配置 SYNC_FET_RAMP_STAR  的值、该值应大于 EV1。

    2、EV4和 RAMPDACEND。 必须考虑 RAMP_DAC_VALUE。

    如果 EV4 < RAMPDACEND、DPWMB 的下降沿由 EV4决定。 禁用 RAMP_DAC_VALUE 或 RAMP。

    DPWMB 的下降沿由 AMPDACEND 决定。 RAMP_DAC_VALUE、如果 EV4 > RAMPDACEND.RAMP_DAC_VALUE。

    还可以找到另一个连接器。 RAMP_DAC_VALUE =周期- DT 和 EV4 = 0、这意味着 EV4 > AMPDACEND。 RAMP_DAC_VALUE -> DPWMB 的下降沿由 AMPDACEND.RAMP_DAC_VALUE 决定。

    EV4 = 0意味着 EV4放置在下一周期的开始处、也意味着当前周期的结束。

    请参阅 RTM 页面122 UCD31xx 技术参考手册(修订版 D)(TI.com)

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、极乐:

          非常感谢!