This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:重启电源

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214206/tps63060-power-cycle

器件型号:TPS63060

图1.  TPS63060相关电路

使用 TPS63060的原型相关电子电路如图1所示。

使用双电层电容器制造原型。  

白天、从恒压电源向 EDLC 存储电容器的电压为12V。

夜间、低压电源关闭、EDLC 供电。

SoC 连接到负载侧、其工作电压为5V。 它的供电电流可高达1A。

由于 EDLC 的电压在夜间逐渐降低、因此使用 TPS63060来提供5V 电压。

2022年11月至2023年3月、电路用于运行测试。

五个单元中的一个单元出现故障。

现场调查确认 SoC 未通电。

然后、我们将该器件带回办公室进行调查、发现 VOUT 仅为0.7V。

带回家后、EDLC 电压为4V。

由于 VIN 为4V、VOUT 应该输出5V。 然而、VOUT 为0.7V。

接下来、从 VIN 中删除 EDLC。

然后、当恒压电源提供12V 电压时、VOUT 输出5V。

重新连接删除的 EDLC 后、VOUT 输出5V。

查看了应用报告 SLVA769A-2016年4月-修订日期:2018年9月。

https://www.ti.com/lit/ml/slva769a/slva769a.pdf?ts = 1680232836191

据介绍、如果安装了下电上电功能、在异常情况复位后才能运行。

考虑外围电路、输入侧不太可能出现过压。

此外、温度不太可能高于额定值。

但是、输出侧可能会发生过流。

下电上电功能是否曾被输出侧的过电流激活?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhsuke-san:

    是的、应始终激活下电上电。  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当由于过流而激活下电上电功能时、断开输出侧的负载以释放该功能是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yuhsuke-san:

    是的、我认为是这样。  

    此致

    陶氏