This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:使能功能

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212909/lm5156-q1-the-enable-function

器件型号:LM5156-Q1

团队、您好!

我的客户将 LM5156-Q1用作第一步电源。 它们关心待机功耗。  

那么、我的问题是、我们是否可以使用 UVLO/SYNC 引脚作为启用功能引脚、以便如下面的数据表所示控制芯片进入禁用状态? 设计这个时、我们需要更加注意什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 user6544449:

    如果您想要使用像纯使能引脚一样的 UVLO/SYNC 引脚、可以使用接地电阻器来确保在不存在使能信号并且大于 UVLO 阈值的信号来启用器件时器件处于关闭状态。 如果您不需要 UVLO 功能、则可以移除连接到 VIN 的电阻器。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:

    您可以帮助查看下面的电路图吗? 升压输出可以吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6544449:

    一般而言,这似乎是可以的。 请注意、我没有检查这些值。 请使用快速入门计算器检查值: https://www.ti.com/lit/zip/snvc224

    我只想更改以下两点:

    -我建议在 UVLO 上的 GND 之间添加一个电阻器,以确保引脚上存在有效信号,即使发送使能信号的微控制器仍然关闭。

    -我想知道为什么 PGOOD 信号中有一个串联电阻器。 您是否需要将其除以微控制器的电源电压? 如果需要、为何不直接使用该电源?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!