This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:无输出

Guru**** 2512735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214028/tps25982-no-output

器件型号:TPS25982

您好!

LDSTRT 有一个问题、带电容器输出的 LDSTRT 引脚没有出现、那么在我们将其连接到 GND 时此问题有效。 如何 测试 LDSTRT 功能?

*我们在有负载和无负载的情况下进行了测试,在两种情况下都没有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    LDSTRT 提供与下游负载之间的握手功能。  LDSTRT 引脚上有时序要求。 必须在引脚电压达到1.2V 之前将其拉低(通过外部信号)。  

    我想、你不需要该功能。 请将 LDSTRT 连接到 GND 并继续。

    此致、

    勒凯什