This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:PCB GND 布线

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212980/bq27320-pcb-gnd-routing

器件型号:BQ27320

您好!

我 使用此器件来监测我的 LiPo 电池。 监测计需要一个与 GND 串联的感应电阻器。

我将电池安装在一些夹子中、这意味着正极端子和负极端子不在一起、而是使电池的长度保持距离。

关于 PCB 的布线、 建议如何进行 GND 平面布线?

我是否应该将检测电阻+ Gauge 放置在尽可能靠近负极端子的位置并从那里生成我的 GND 平面? 或者或许使用较粗的布线将电池的负极端子更靠近正极端子、并产生更靠近电源平面的 GND 平面?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将检测电阻靠近电量计负极端子放置。 对电源路径使用粗线。 除了与测量仪表相关的元件外、其他一切都应连接到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我有一个带电池的器件(PACK+和 PACK-端子)、监测计和直流/直流和微控制器等其他电路、我是否应该将所有返回 GND 直接连接到 PACK-? 或者感应电阻器是整个电路的 GND 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计电路使用电量监测计 GND。 即接地线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说"监测计电路"时、您指的只是 BQ27320和连接到它的相关电阻/电容器?  

    因此、我的微控制器、直流/直流、LED 等应全部直接连接到 PACK-?

    我认为监测计正在监控流过感应电阻器的电流、这就是为什么我电路板的所有电路都应该直接连接到感应电阻器的原因。 在我的电路的该虚拟接地点与 PACK-之间将只有感应电阻器串联。

    请澄清。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、"电量监测计电路"表示连接到它的所有电阻器。 简而言之、使用 EVM 作为参考、PACK+和 PACK-之间没有连接的任何器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能仔细检查一下吗? 此器件的数据表显示了相反的内容(或者我理解的那样):

    "该器件通过监测位于系统 VSS 和电池的 PACK-引脚之间的小值串联感应电阻器(5 mΩ 至20 mΩ 典型值)上的电压来测量充电和放电活动"

    我的所有电路似乎都应该连接到系统的 VSS、该 MCU 与连接 PACK-的感应电阻器串联。

    您能否发布一份原理图或包含一些元件+监测计和电池的简化方框图、以便我能够更好地理解?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    甚至 EVM 的原理图也显示负载连接到感应电阻器、而不是直接连接到 Pack -。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须确保系统电流流经检测电阻。 读取该线程时、网络名称(PACK-、GND、LOAD-等)似乎有歧义。

    规则很简单:设计您的系统、使流入/流出电池的电流通过感应电阻器。