This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:BQ34Z110设计查询

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ24650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214299/bq34z110-bq34z110-design-query

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQ24650

您好  

我有疑问需要您的帮助。

设备使用两 节12V 铅酸电池、一节主电池和一节备用电池。 使用两个 BQ34Z100芯片。 通过 I2C 与 Android 系统通信。 BQ24650太阳能充电芯片的充电路径有自动切换功能、放电路径也有自动切换功能。 是否可行?

我可以使用两个 USB 转 I2C 或 USB 转 UART、然后再使用到 HDQ?

可在以下技术参考手册中找到

9.6 "使用 UART 接口连接 HDQ "
HDQ 的实现选项是使用 UART。 使用 UART 的一个优势是、
UART 会处理通信并将结果存储在缓冲区中、主机处理器在通信期间中断
通信不影响与 HDQ 目标进行 HDQ 通信的时序。 将 UART 用于
HDQ 通信要求发送到 UART 或从 UART 接收的每个字仅为
HDQ 数据或地址。 相应过程是将 UART 波特率设置为57,600、无奇偶校验和两个停止位。
这将产生一个总共11位的数据字(起始位、8个数据位、和2个停止位)。 波特率为57,600
(每位17.3 μs)、这是的总通信时间、并满足所需的190.9 μs 位时序190
μs μ V 最小值。 如果0xFE 的数据被发送到 UART、则发送的数据对于34.6 μs 为低电平、然后对于 UART 为高电平
剩余的位时间、由 HDQ 目标解释为1。 如果0xC0的数据被发送到 UART、
发送的数据在121.5 μs 中为低电平、然后在剩余的位时间内为高电平、并由 HDQ 目标解析
显示为0。 当数据从 HDQ 目标发送到主机时、接收到的数据可以解释为
如果发送逻辑1、则为0xFE 或0xFC、或者为0xF0、0xE0、0xC0、0x80、 如果发送逻辑0、则为0x00。 简单的测试
接收数据的方向决定了接收数据位。 如果接收到的数据大于0xF8、则数据位
应将其解释为逻辑1、如果小于或等于0xf8、则数据位应解释为
逻辑0。 该分析假设 UART 对接收到的数据进行采样、采样时间大约为
17.3-μs 位时间、并且 HDQ 线路上的容性负载可能会将数据的上升时间延迟几个百分点、
死区时间。
请注意、UART 的 TX 和 RX 必须连接在一起、因为 HDQ 是单线接口。 如果
TX 输出不是开漏输出、需要将其转换为开漏输出、如图9-5所示。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须确保可以分别确定这两个测量仪表的地址、因此需要某种总线开关。