This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:温度校准

Guru**** 2766825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213863/bq27426-temperature-calibration

器件型号:BQ27426

您好、

我可以知道如何对 BQ27426进行温度校准吗?  我在 GUI v.1.3.101中未看到该选项

 

此致、

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    只有偏移才能针对温度进行校准。 其计算方式为实际温度与读取温度之差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

    校准温度偏移时、建议采用什么程序? 例如、只使用单点25C 进行校准还是建议使用高温和低温这两个点进行校准?   

    此致、

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单点校准也可以。