请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51561 TI WEBENCH - LM51561-Q1 -反激式

团队、您好!
我想设计一个输入电压为10-18V、输出电压为12V、输出电流为3A 的反激式转换器。
我使用了快速入门计算器、并尝试将 TI WEBENCH 与 LM51561-Q1反激配合使用进行设计。 WEBENCH 不提供针对此设计的仿真。
我在 TINA 中设计了相同的电路。 但遗憾的是、模型在 TINA 中不起作用。
请帮我解决问题、并帮我设计电路。