This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:LM51561-Q1

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561-Q1, LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214152/lm51561-lm51561-q1

器件型号:LM51561

TI WEBENCH - LM51561-Q1 -反激式

团队、您好!

我想设计一个输入电压为10-18V、输出电压为12V、输出电流为3A 的反激式转换器。

我使用了快速入门计算器、并尝试将 TI WEBENCH 与 LM51561-Q1反激配合使用进行设计。 WEBENCH 不提供针对此设计的仿真。

我在 TINA 中设计了相同的电路。 但遗憾的是、模型在 TINA 中不起作用。

请帮我解决问题、并帮我设计电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hemamalini R:

    对于对 LM51561建模、我建议使用 PSpice for TI。 但您已经可以根据快速入门计算器构建电路了。

    此致、
    布里吉特