This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:如何选择 Cout、陶瓷或铝电解电容器的类型

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214145/lm5164-how-to-choose-the-type-of-cout-ceramic-or-aluminum-electrolytic-capacitor

器件型号:LM5164

您好、TI 成员

使用设计如下的降压 IC LM5164,电路:

输入电压:48V  

输出电压:24V @1A  

使用 3类 方法 减少 输出电压纹波,电路原理如下:

--空载: R( 2kΩ)+ C(AL-47uF)

--当不连接模拟负载时, 输出电压纹波很小,只有120mV,

但当 我连接虚拟负载时 ,输出电压纹波 高达400mV ,  我断开电容,输出电压纹波降低,(因此我认为铝电容器引起了纹波的变化, 您同意吗?)

因此、您知道我们无法确定虚拟负载、无论是否具有铝电容器、

使用3类电路时、如何选择输出电容器类型1 μ F??

我的临时解决方案是使用2类设计电路、纹波减少到100mV Ps~

谢谢~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于第一个问题:

    是的、 Al-cap 会导致纹波更大 、因为其 ESR 较大。

    第二个问题:

    使用3类电路时、请选择陶瓷电容器作为输出电容器、因为 纹波生成使用 RC 网络来生成与电感器电流同相的三角斜坡。  与其他两种类型相比、3型具有最小的纹波。

    谢谢

    科林