This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开关 IC 选择

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214142/switcher-ic-selection

主题中讨论的其他器件:LMR36520

大家好、我正在寻找一款 SIMPLE SWITCHER IC 来将48VDC 转换为可变输出电压(从1VDC 到48VDC)、每个输出电压下的拉电流能力为2A。 我将使用外部源控制其 FB 引脚电压、以通过2A 拉电流能力设置所需的输出电压。 您能不能建议任何具有或不具有内部 MOSFET 的合适开关 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitin:

    我向您的应用建议 LMR36520。

    谢谢

    科林