您好、TI 人。
当我使用 TPS61390时、我希望在 VSP 引脚上放置比 EVM 中47pF 更大的电容、以便更好地滤除噪声。
您能否建议 VSP 引脚上允许的最大电容? 这样我就可以确保我的硬件设计在安全范围内。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ace、
通常、建议使用 EVM 用户指南中的 CAP。 在您的情况下、需要较大的电容器来 进行更好的噪声滤除。
很难设置允许的最大电容、因为这是在噪声滤波和采样电压设置之间进行权衡的结果。
假设使用了非常大的电容器、那么在达到正确(最终)电压之前、可能会对错误的电压进行采样。
一般的方法是:逐渐增加电容、如果 可以满足噪声过滤的要求、并且 VSP 上的电压可以稳定在最终值、那么电容将是合适的。
此致
雷