This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪种 LED 驱动器 TI 解决方案适合该规格?

Guru**** 1713720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213853/which-led-driver-ti-solution-suite-this-spec

主题中讨论的其他器件:TPS61169TPS61165

大家好、

TI 解决方案的哪款 LED 驱动器适合此规格? 请给我一些建议。 THX  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您的输入电压是3.3V 还是5V? 如果是、您可以考虑我们的 TPS61165或 TPS61169。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

      如您所知、该规格是3个 LED 串联连接、然后是并联9组。 可以使用单通道 LED 驱动器直接连接?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    根据您的 LED 原理图、9串阳极已连接在一起。 因此我认为可以使用单通道 LED 驱动器。

    Br

    帕特里克