This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:IBB 拓扑的 EN/SYNC

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213855/tpsm63606-en-sync-for-ibb-topology

器件型号:TPSM63606

 EN 电压上升阈值为1.263V。

EN/SYNC 是基准- VOUT (图9-12. 数据表中的 IBB 拓扑电路原理图。

 使用公式7 (参考 AGND)进行的 RENB 计算是否仍然有效?

需要有关如何获得8.9V Vin (on) 的帮助图9-12?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 IBB 拓扑、RENB 计算将相对于-AGND、而不是 VOUT、因此需要使用不同的公式。 请参阅我的同事编写的以下关于使用降压转换器实现 IBB 拓扑的应用手册。 谢谢、如果您还有其他问题、请告诉我。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva856

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册 提供了帮助。  我已经弄清楚了我的疑虑。 谢谢你。