This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:使用 BQ76952进行 MOSFET 驱动

Guru**** 2612575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213790/bq76952-mosfet-drive-with-bq76952

器件型号:BQ76952

有关使用  BQ76952的 MOSFET 驱动器的查询  

情形1:器件必须驱动4+4 MOSFET、每个栅极电容为17000pF、即8*17000pF 总栅极电容 、同时启用 DSG 和 CHG

       在导通时间小于5us 的情况下驱动 MOSFET 需要多大的电荷泵电容器 CP1的电容值。

情形2:该 器件只需驱动4个 MOSFET、每个栅极电容为17000pF、即使用 DSG 或 CHG 引脚的4*17000pF 总栅极电容

       在导通时间小于5us 的情况下驱动 MOSFET 需要多大的电荷泵电容器 CP1的电容值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mutum:

    我们在通话中讨论了这一问题。 闭合螺纹。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢 Luis