This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54341:工作温度范围和工作结温范围

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54341, LMR51440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214073/tps54341-operating-temperature-range-and-operating-junction-temperature-range

器件型号:TPS54341
主题中讨论的其他器件: LMR51440

大家好、

我们的客户需要澄清  TPS54341 和 LMR51440的工作温度范围。  TPS54341的产品页面中所述的工作温度范围 为-40°C 至85°C、而数据表中所述的工作结温范围为-40°C 至150°C。 请参阅下面的屏幕截图。  工作温度范围和 工作结温范围不同。  

但是、对于 LMR51440、产品页与数据表显示的 工作温度范围与工作结温范围相同、均为-40C 至150C。  您能解释一下这些差异吗?

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    我们知道、 结温=环境温度+ P_D∙θ_JA

    P_D =转换器中的功率损耗(W);

    θ_JA =结至环境热阻(°C/W);

    我认为   TPS54341的工作温度范围低于结温的原因 是、考虑功率损耗、这就是转换器的实际工作方式。

    对于 LMR51440、数据表不考虑功率损耗 、因此 结温等于 工作温度。

    谢谢  

    科林