This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:帮助验证原理图和 PCB 布局

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212055/tps55288-help-verifying-schematic-and-pcb-layout

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: TPS55289

您好、E2E 专家!

你好。

对于一个项目、我决定使用 TPS55288作为可变直流电压源。 我以前设计过一个可以工作的原型板,但它有一些缺陷,这就是为什么我想先检查它。 我已经包含了原理图文件。 有一些额外的电路、但我希望获得电路中 tps55288部分的反馈。 原理图上不包含的一些信息:  

预期最大输出功率:40W

最大输出电流:2A

输入电压:5V - 20V

输出电压:2 - 20V

我缺少一些重要的东西吗? 我想对该设计进行优化、以便在最大输出功率下实现尽可能低的输出纹波。

e2e.ti.com/.../DC2DC.pdf

我也将尝试完成 PCB 布局。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    请查看我的以下评论:

    1.对于此应用的功率范围、我们推荐 TPS55289 、该器件集成了四个 MOSFET、易于设计和布局。

    2.布局:

    (1)建议在 Vout 和 GND 铜平面添加更多过孔。

    (2)建议在 VCC 电容器上分离 AGND 和 PGND 平面。 并将所有信号引脚接地连接到 AGND 平面。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、您好!

    你好。

    我正在考虑使用 TPS55289。 我正在使用 TI 的电源设计器定制软件。 我想使用 LDO 来滤除大部分开关噪声、但为此、我需要尽可能提高频率。 将频率设置为2MHz 时、系统提示设计不稳定、这是为什么? 如何在使设计保持稳定的同时最大限度地提高频率?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    键入 Webench 设计时、输入和输出条件是什么? 这可能是由于补偿参数不合适造成的。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、您好!

    你好。

    此处随附了 两个屏幕截图、将用户首选的频率更改为类似2MHz 的频率会使设计不稳定、什么是限制因素是我想知道的。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    感谢您在此作出通知。 您输入的工作条件(Vin=14~16V、Vout=20V、Iout=0.5A、2MHz)适用于 TPS55289、我认为 Webench 仿真工具有一些问题、我们将要求 Webench 团队进行更正。  

    此致、

    布莱斯