This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803:隔离 DC/DC 选择

Guru**** 2511775 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2803, AMC1300B-Q1, AMC1400, UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212372/ucc2803-isolation-dc-dc-select

器件型号:UCC2803
主题中讨论的其他器件: AMC1300B-Q1AMC1400

团队成员

此应用是否推荐采用隔离式直流/直流转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feeney、您好!

    根据您提供的图表、我不建议将 UCC2803作为独立的隔离式电流感应解决方案。  隔离式电流检测解决方案 或 隔离式电流检测的设计注意事项 是两个很好的 TI 参考资料、通过将 UCC12051-Q1 与 TI 的任何隔离式放大器(例如 AMC1300B-Q1)组合或考虑隔离式偏置+隔离式放大器(例如 AMC1400)组合即可实现。 您可以从 此处的登录页面查看 TI 隔离式放大器。 需要初级侧和次级侧隔离式偏置的所有 TI 隔离式信号链 IC 均可使用 UCC12040、UCC12050等 TI 隔离式集成偏置模块供电 、您可以 在此处的 TI 登录页面中查看/选择

    感谢您通过 E2E 进行连接、我希望这有助于指导您找到所需的 TI 解决方案。

    此致、

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    感谢您的答复。

    我认为 ACM1350适用于 该应用。 它是 此应用的最佳性价比吗?

    是否 有关于隔离式电压感应的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feeney、您好!

    我主要支持 TI 电源管理 IC、这就是您最初发表文章的原因。 请在标题中使用隔离式放大器器件型号重新发布新主题。 您的问题会被重定向至为这些产品提供支持的 TI 专家。 感谢您考虑 TI。  

    此致

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Steven