This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63806:真正的关断功能

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213088/tps63806-true-shutdown-fuction

器件型号:TPS63806

大家好、

我的客户和我对 DS 中的描述有疑问。 据称 TPS63080x 支持"负载断开时的真正关断功能"。

客户 在 TPS63806输出端连接一节电池(3V~4.2V)。  我们想知道的是、当输入引脚上没有电压并且 EN 引脚为低电平(器件禁用)时。 负载(电池)是否有任何泄漏?  谢谢你。

此致、

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、首先它应该是一些 uA、然后是一些 NA、finilly 是0。  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的支持。 :-)  

    此致、

    迈克