This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38700:TPS38700

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213515/tps38700-tps38700

器件型号:TPS38700

我对 I2C 地址和开漏/推挽配置有疑问。  

 

购买用于评估的器件时、我们如何设置引脚驱动器配置和 I2C 地址。 了解默认值是什么以及如何设置它们会有所帮助?

 ENx 引脚驱动器配置

0x22 EN_CFG1 R RSVD PP_EN12 PP_EN11 PP_EN10 PP_EN9 NVM

0x23 EN_CFG2 R PP_EN8 PP_EN7 PP_EN6 PP_EN5 PP_EN4 PP_EN3 PP_EN2 PP_EN1 NVM

[PP_EN[12:1];ENx 引脚驱动器配置;开漏/推挽 OTP]

I2C 地址

0xF9;I2CADDR;RSVD ADDR_NVM[6:0];NVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    我们的团队会尽快回复您。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、William、

    您订购的确切器件型号是什么?

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS38700C04NRGER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    我不认为您可以手动设置引脚驱动器。 这些会在器件修整后进行编程。 下面是我得到的结果:

    0x22 = 0x00

    0x23 = 0x00

    0xF9 = 0x07

    谢谢。

    安德鲁