This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
一般来说、导致 LDO 进入禁用模式的原因可能有三个:
1.如果输入电压低于欠压锁定 UVLO
(VIN < 70mV)
2.使能引脚的电压小于最大使能引脚低电平输入电压 Ven (low)。
(VEN < 0.4V)
3、结温已超过最高热关断温度。
(TJ > 165°C)
根据您提供的信息、我 认为 LDO 关闭是因为使能引脚和/或连接松动、可能会导致输入电压断开。 进行0V 输出测量时、是否进行了其他测量以确保问题不出现在电路的其他部分? 如果您能分享您的设置原理图或良好的图片、我可能会为您提供更具体的答案。
谢谢!
T·尤尼泽
您好!
根据您提供的信息、可能一开始连接良好、这就是稳压的原因、但由于某种原因、输出已短接至 GND 或反馈连接不正确。 请检查反馈电阻器是否正确连接、或输出未对地短路。 当输出被拉至 GND 时、器件不工作。 触发电流限制、器件可以根据功率耗散反复进入和退出热关断状态。 持续运行超过额定电流的器件会降低器件的可靠性。 您能否提供原理图以回顾并确保使用正确的电阻器和电容器。
此致!
T·尤尼泽
您好!
如果引脚5 (OUT)上的电阻读数为0欧姆、则可能意味着反馈电阻器 连接不良。 我没有具体的原因导致出现故障、但有时如果电阻器未正确连接、它们可能会在一段时间后发生故障。
关于原理图的额外注释。 建议运行条件表中建议的输入和输出电容器的有效电容约为标称值的50%。 原理图中的 Cin 为1uF、请确保其 在预期工作电压和温度下不会降低。 这可以增加或增加一个额外的电容器。
此致!
T·尤尼泽
您好!
如果电源电压长时间超过数据表上列出的绝对最大额定值、则可能会影响器件可靠性、从而对器件造成永久损坏。 如果没有详细评估、我就无法确定是 什么原因导致器件出现故障。 但是、如果前面提到的一切都经过测试并且可以确认工作和连接正常、则器件可能因超过绝对最大额定值而损坏。 如果可能、我为确保当前使用的 LDO 处于损坏状态的最后一条建议是使用另一个 TPS7A24测试电路、但确保额定值处于推荐值范围内。
此致!
T·尤尼泽