This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38050:ZCD 电路问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212328/ucc38050-zcd-circuit-question

器件型号:UCC38050

您好、TI 专家!

我最近正在设计一个 CRM 升压转换器。  

然后我决定 使用 UCC38050作为主解决方案。

我对 ZCD 电路有一些问题、您能给我一些建议吗?

1.

在图19中、初级绕组和次级绕组具有相同的极性。

在图20中、 初级绕组和次级绕组的极性不同。

哪一个是正确的?  

2、在图19中如何确定 R14和 C12值、数据表中没有提到这一点、  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您关注 UCC38050 PFC 控制器。

    1.两幅图中的绕组极性相同。

    2.第10.1.2节规定选择 Rzc 来限制进入 ZCD 到1mA 的最大电流。 由于钳位电压为5V、因此选择 Rzc > 5V/Rzc 或1mA 5kΩ。 由于 ZCD 对噪声敏感、因此增加 Czc 来滤除高频干扰、但不会干扰正常的开关特性。 选择 Czc 的值使得 Rzc x Czc 的时间常数 在100纳秒范围内(在本例中为400ns)。  

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的解释。

    我怎么知道的?

    您说过该电容会影响时间常数。  

    你有 CRM SIMPLIS 仿真可以提供给我吗?

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我所指的时间常数是 Rzc x Czc。 例如、对于图19中的电路、Tau = Rzc x Czc (R14 x C12)= 22e3 x 18e-12 = 396ns。 此范围内的响应时间不会干扰正常运行。 此外、此 R x C 组合提供的滤波器截止频率为 1/(2 x PI x R x C)= 402kHz

    此产品不存在仿真文件。  但是、提供了 Mathcad 工具来帮助进行主要计算: https://www.ti.com/lit/zip/slvc018

    此致、

    射线  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    谢谢。

    我有两个问题。

    1.如何知道此范围内的响应时间不会干扰正常运行? 您能更详细地解释一下吗?

    2.是否可以知道电感电流的峰值? 如果可以、如何估算峰值电流?

    等等。

    输入电压为 sin (θ)

    当 θ 为30度时、电感器的峰值电流是多少?

    当 θ 为90度时、电感器的峰值电流是多少?

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    1.控制器在数十 kHz 的频率范围内运行。 对于 Tau = 400nS、3 x Tau = 1.2us、这远低于正常工作频率。

    2. 在数据表的公式(3)中提供了峰值电流公式:[ 2 x sqrt (2) x Pin]/Vac (最小值)。 如果您试图找到与未整流交流输入波形相关的峰值电流、则应使用上面计算的 IPK 并将其乘以 Abs[sin (theta)]

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    关于问题2、您是说我可以使用该方法进行计算吗?

    2 x sqrt (2) x 引脚]/(Vac*Abs[sin (theta))

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    是的、看起来是正确的。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    明白了、谢谢。

    插孔