This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:MIL-HDBK-217F、25°C 条件下的 MTBF 数据

Guru**** 2575695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211900/tpsm365r6-mtbf-data-under-mil-hdbk-217f-25degree-c-condition

器件型号:TPSM365R6

您好!

我的客户想考虑 TPSM365R6V5RDNR。  在应用中、他需要在 MIL-HDBK-217F、25°C 条件下提供 MTBF 数据。  有可能获得这些数据吗?   请告知我们。

我们可以在以下网站上找到 MTBF 数据、但我认为该数据处于不同的规格下。  是这样吗?  请告知我们。

https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TPSM365R6V5RDNR

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hattori-San、

    感谢您发送编修。  我们已为此器件发布了时基故障率、您可以在以下链接中找到该报告。   

    https://www.ti.com/lit/pdf/sffs534

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好山市

    感谢您的支持。

    我的客户想知道 MIL-HDBK-217F、25°C 规范下的 MTBF 值。  我知道 SN 29500-2规格下的时基故障率几乎与1/(MIL-HDBK-217F 的 MTBF)相同。  不过、温度不同。  您能否告诉我们、如何准确地根据"SN 29500-2的时基故障率、75°C "计算"MIL-HDBK-217F、25°C "?  请告知我们。

    谢谢、此致、
    M. 服部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hattori-San、

    您能否让客户使用以下链接中提供的工具在不同温度(包括25°C)下获得时基故障转换?

    https://www.ti.com/support-quality/reliability/temperature-change-FIT.html

    谢谢。

    友好