This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:在 TI 的 PSpice 中对 LM5146-Q1的 PSpice 未加密瞬态模型(修订版 A)进行仿真

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146DESIGN-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212614/lm5146-q1-simulate-model-of-lm5146-q1-pspice-unencrypted-transient-model-rev-a-in-pspice-for-ti

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146

团队成员

我已根据  TI 给出的 LM5146DESIGN-CALC 修改了元件值、我已 将输出电流限制设置为22A、并对  LM5146-Q1 PSpice 未加密瞬态模型(修订版 A)进行了仿真。 但它不限于22A。 我已经附上了我的计算文件。  

e2e.ti.com/.../LM5146_2D00_Q1--_2D00_-48Vin-14.5Vout-20A-400kHz.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vipin:

    我查看了这一点、我认为与低侧 FET 并联的二极管中存在一些泄漏电流。  

    我删除了默认二极管、并放置了一个通用 PSPICE 断流二极管、电流限制更接近设定点。

    此外、您可能需要将电流限制设定值增加到高于输出电流以获得更大的裕度、尤其是在电感器电流不得不瞬间过冲输出电流的负载瞬态下。

    建议将电流限制设定值设置为 IOUT 的140%。

    希望这对您有所帮助。  

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Orlando

    我已经根据你做了改变,但我没有得到所需的结果。 您能否发送您的仿真模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5146_2D00_Q1_5F00_TRANS_2D00_2023_2D00_04_2D00_06T21_2D00_39.zip

    Vipin、

    我更改了低侧二极管。

    -奥兰多