This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050B

Guru**** 2539830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211399/bq51050b-bq51050b

器件型号:BQ51050B

我有一个运行良好的 bq51050B 设计。  根据数据表中的图32进行的电阻器设置如下:R1 = 470、Rterm = 2.4k、Rfod = 215。  我想在开始使用7Ah 电池时增大电流。  我进行了两处更改:R1 = 100和 Rterm = 1.2k。 我做这个改变后、当电池电压达到3.92V 时、电路停止充电。  我为 R1尝试了几个不同的值、但直到最高4.2V、我才无法完全充电、除非我将 R1设置回470。  我也尝试了一个1000mA 电池,它表现出同样的行为。 有什么建议吗?   

我附上了两张显示电压和电流图的图片、以便更好地了解这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否发送原理图进行检查?

    还有线圈 P/N 或数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     该原理图与线圈 PN 一并显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    电路看上去正常。

    一个可能的问题是线圈的 L 值、8uH 位于低侧。  您会看到低增益问题、在较高的输出 电压下无法提供电流。

    作为测试、请尝试使用与 Wurth 760308103215、14.3uH 和 48mm X 32mm 类似的更高 L 线圈。

    线圈到线圈的距离是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。  我将尝试增加电感。  距离为4mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我使用了 TDK 的14 μ H 线圈、但结果类似。  随附的是电池电压图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述测试的 PN 为:WR383245-17F5-G

    我还尝试了另一个 Wurth 线圈、PN:760308103205、结果类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新线圈看起来不错、认为它们会有所帮助。

    为了再次进行检查、您已重新调整 C61、C65、C66。

    WR383245-17F5-G -- 13.9uH -总计 C 约165nF (13.9uH + 10%)

    760308103205 ---- 11uH ----总 C 约210nF (11uH + 10%)

    需要注意的其他几件事:

    1.) 输出电流设置为1.1A、器件可能达到热限值。 --设备似乎过热,降低输出电流是否有帮助?

    2.) 电容为47nF、应该可以正常工作、但您试过68nF。  如果通信是一个问题、那么较高的值将有所帮助。

    3.) 请尝试将 R-FOD 增加到235或250欧姆。  如果 FOD 是一个问题、这将有所帮助。

    当器件下降时、RECT 与 OUT 之间的示波器捕获将会有所帮助。