This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3686:如何获得2.5V 和1.2V 输出

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3687, LM3686

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213981/lm3686-how-can-i-get-2-5v-and-1-2v-output

器件型号:LM3686
主题中讨论的其他器件: LM3687

尊敬的专家:

问题和注意事项、输出电压是否可调? 当输入为3.0V-4.4V 时、我如何能够获得稳定的2.5V 和1.2V 输出?

LM3687如何才能获得稳定的2.5V 和1.2V 输出?

谢谢。

安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    这些是提供有限支持的传统器件。

    LM3687是一款固定输出器件、更多信息可在数据表第4页找到。

    LM3686没有任何关于配置输出电压选项的信息。

    此致、

    莱恩 J