This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7660:部件一致故障

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213823/lmc7660-consistent-part-failure

器件型号:LMC7660

您好、E2E 专家!

你好。

由于 LMC7660部分失效、我们每个月会损失几百美元的最终产品。  我们在器件的电压规格(3.5 VDC)和"N+1"配置下充分使用该器件、但在很大一部分成品中、该器件似乎仍在开关 S2内部发生故障。  数据表是指"破坏性闩锁"、但设计人员只有太多的控制、此设计没有其他发生故障的逻辑芯片。

我开始怀疑在电路板上加载的电容器值在 C131 (如下)处、不同构建之间存在不一致、这可能是电荷泵不起作用的原因。  对于以下电路片段是否遵循了您针对"N+1"冗余配置的建议、我希望得到您的反馈。  我们不需要两倍的电流、但我认为二极管 D505和 D506可提供故障隔离。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    电荷泵会在所有电容器上产生高电流尖峰、因此不建议在器件和输出电容器之间添加寄生效应。 应该在二极管之前的每个转换器上使用一个10 uF 电容器。 此外、我缺少输入电容器。

    此致、
    布里吉特